MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Réglages express pour commutation

Dans l’onglet Réglages express pour commutation, vous pouvez définir les réglages de base et activer ou désactiver d’autres fonctions.

Pour commuter des charges électriques, vous pouvez régler la fonction de canal de l’appareil en mode Commutation. Le mode de fonctionnement est sélectionné pour chaque sortie dans l’onglet Définition des fonctions de canal.

Réglages généraux

Fonction de canal extension 1 / extension 2 sortie 1-2

Commutation

   

Ext. 1/2 Sortie 1-2 -Commutateur : Commutation

Réglages express pour commutation

...

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.