MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Compteur d’heures de fonctionnement et de cycles de commutation

Avec la fonction Compteur d’heures de fonctionnement et de cycles de commutation, vous pouvez activer le comptage des heures de fonctionnement du maître/de l’extension de variation et le nombre de cycles de commutation du relais de l’actionneur de commutateur/store (si vous choisissez Commutateur/store comme une des extensions).

Vous pouvez activer/désactiver la fonction de comptage individuellement pour chaque appareil.

Si vous activez Compteur d’heures de fonctionnement et de cycles de commutation, les objets de groupe pour cette fonction apparaissent dans le dossier d’objets Compteur d’heures de fonctionnement et de cycles de commutation nouvellement créé.

Réglages étendus

Compteur d’heures de fonctionnement et de cycles de commutation

 

Maître/Extension 1/2 Heures de fonctionnement

Désactivé/Activé

   

Compteur de cycles de commutation Extension 1/2

Désactivé/Activé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?