MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Durée de temporisation pour le traitement des scénarios

Pour éviter les courants élevés à la mise sous tension lors de la commutation vers un scénario complexe, vous pouvez paramétrer une durée de temporisation pour chaque canal de sortie.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1 – 2 : Variation

Réglages scénario

 
Réglages scénarios

Durée de temporisation pour le traitement du scénario (0...255, unité = 100 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?