MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

État déplacement

L’objet d’état « Retour d’état déplacement » envoie l’état de déplacement de l’entraînement. Cette information est envoyée directement.

  • Envoie un « 1 » au démarrage du déplacement/de l’entraînement

  • Envoie un « 0 » à l’arrêt du déplacement/de l’entraînement

L’objet d’état « Retour d’état dernière direction » envoie la valeur du dernier sens de déplacement de l’entraînement.

  • Envoie un « 1 » si l’entraînement a été déplacé vers le bas ou si la lamelle a été fermée d’une étape

  • Envoie un « 0 » si l’entraînement a été déplacé vers le haut ou si la lamelle a été ouverte d’une étape

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?