MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Durée d’éclairage d’escalier variable

Avec Durée d’éclairage d’escalier variable, une durée entre 0 s et 65 535 s est définie via l’objet Escalier variable (durée DPT 7.005 2 octets (s)), par exemple à l’aide d’un bouton. Cela vous permet de préciser la durée de l’éclairage d’escalier à partir de différents endroits en fonction de la situation souhaitée.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1 – 2 : Variation

Durée d’éclairage d’escalier variable

 
– Réglages de durée

Arrêt manuel

Activé

Pas actif

 

Prolongation




Non déclenchable

Possibilité de déclenchement

Se déclenchant à la valeur supérieure

Se déclenchant et s’ajoutant

   

Nombre max. d’additions

2 (2-5)

   

Préavertissement d’arrêt


Désactivé

Activé

 

Démarrage de l’avertissement (5...255, unité = 1 s)

30 (avant la fin)

   

Remarque : la durée d’éclairage d’escalier doit être supérieure ou égale à la durée de démarrage du pré-avertissement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.