MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Charges par canal

  • Lampes à incandescence et halogènes (charge ohmique).

  • Lampes halogènes à basse tension avec transformateur à enroulement à variation d’intensité (charge inductive).

  • Lampes halogènes à basse tension avec des transformateurs électroniques à variation d’intensité (charge capacitive).

  • Combinaison de charges résistives et inductives : Lampes halogènes et à incandescence, lampes halogènes avec transformateurs enroulés.

  • Combinaison de charges résistives et capacitives : Lampes halogènes et à incandescence, lampes halogènes avec transformateurs électroniques, LED ou ESL/CFL.

  • Lampes ESL/CFL à variation.

  • Lampes LED à variation.

Vous trouverez de plus amples informations sur les charges min. et max. autorisées dans la section « Caractéristiques techniques » du manuel de l’utilisateur. Vous trouverez de plus amples informations sur les lampes LED et basse consommation d’intensité variable ici.


ATTENTION
Risque d’endommagement de l’appareil.
Le manuel utilisateur doit être lu attentivement. Les informations de sécurité suivantes concernent exclusivement la sélection de la charge.
  • N’utiliser l’appareil que conformément aux spécifications décrites dans les caractéristiques techniques.
  • En cas d’utilisation d’un transformateur, raccorder uniquement un transformateur à variation d’intensité au variateur.
  • Ne pas raccorder de combinaison de charges capacitives et inductives à un même canal.
  • Ne pas raccorder de combinaison de LED ou de lampes ESL/CFL et des charges inductives de type transformateurs à enroulement à un même canal.
  • Ne pas utiliser de variateurs sur les prises de courant. Le risque de surcharge ainsi que de raccordement d’appareils inadéquats serait trop grand.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.