MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Nombre d’étapes supplémentaires = 3

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation

Courbe de variation définie par l’utilisateur

- Courbe de variation définie par l’utilisateur

Nombre d’étapes supplémentaires

2

   

A : Luminosité minimale en %

22

   

(S1) Étape 1 : valeur KNX

26

   

(S1) Étape 1 : Valeur de luminosité

42

   

(S2) Étape 2 : valeur KNX

50

   

(S2) Étape 2 : Valeur de luminosité

60

   

(S3) Étape 3 : valeur KNX

75

   

(S3) Étape 3 : Valeur de luminosité

80

   

B : Luminosité maximale en %

100


Courbe de variation : Courbe de variation définie par l’utilisateur avec nombre d’étapes supplémentaires = 3

La plage de variation paramétrée se trouve sur l’axe Y.

La luminosité minimale (Luminosité minimale) et la luminosité maximale (Luminosité maximale) peuvent être limitées.

La plage de valeurs KNX (0-100 %) est située sur l’axe X.

Les étapes supplémentaires S1 + S2 + S3 sont définies par la valeur des coordonnées KNX (S1/S2/S3) et la valeur de luminosité (S1/S2/S3). La valeur de luminosité doit toujours être supérieure à la valeur précédente et inférieure à la valeur suivante. La courbe de variation doit toujours augmenter et ne doit pas chuter dans certains segments.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?