Réglages de verrouillage et de priorité
Les fonctions suivantes sont disponibles :
|
Maître / ext. 1/2 Sortie 1 – 2 : Variation |
Fonction de priorité |
||
| – Réglages verrouillage & priorité |
Fonction de priorité supérieure |
Désactivé Fonction de priorité Fonction verrouillage |
Les valeurs d’objet de l’objet de priorité ont la signification suivante :
|
Valeur bit 1 |
Valeur bit 2 |
Comportement de la sortie |
|---|---|---|
|
1 |
1 |
Activation de la priorité, état de sortie « On » |
|
0 |
1 |
Désactiver la priorité, état de sortie dépendant du paramètre Comportement à la fin de la priorité |
|
1 |
0 |
Activation de la priorité, état de sortie « Off » |
|
0 |
0 |
Fin de la priorité, état de sortie dépendant du paramètre Comportement à la fin de la priorité |
La priorité est activée si la valeur « 1 » est reçue sur le bit 1. La sortie attribuée est ensuite commutée/variée, selon le bit 2, à « On » (bit 2 = « 1 ») ou à « Off » (bit 2 = « 0 »).
Une priorité active se termine à nouveau par un nouveau télégramme avec la valeur « 0 » sur le bit 1. Tant qu’une fonction de priorité est active, le canal concerné ne peut pas être commandé par l’« objet commutateur » et les fonctions avancées (fonction centrale, fonctions de durée, fonction de scénario).
Après la fin d’une priorité, le comportement de la sortie est déterminé par le paramètre Comportement à la fin de la priorité.
Le paramètre Suit l’état actuellement valide a l’effet suivant :
Pendant la priorité active, toutes les commandes de commutation des fonctions subordonnées sont suivies par l’application et l’état de commutation est suivi en interne. De cette façon, à la fin de la priorité, l’état de commutation qui aurait été actuellement réglé sans la priorité peut être réglé.