MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Arrêt manuel

Les deux fonctions de durée d’éclairage d’escalier vous permettent d’arrêter prématurément la durée d’éclairage d’escalier. Après réception de la valeur d’objet 0, la sortie passe en position Off. TS est la durée nécessaire à la commutation (1 bit) avec 0,6 s par défaut.


Arrêt manuel = Actif (télégramme « 0 »)


Arrêt manuel = Non actif (télégramme « 0 »)

Un télégramme avec la valeur d’objet 0 n’a aucun effet. La durée d’éclairage d’escalier réglée continue normalement jusqu’à la fin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?