MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Fonctions avec priorité supérieure

L’ordre de priorité des diverses fonctions est réglé dans l’onglet Réglages étendus de l’appareil.

Priorité des fonctions pour la commutation

Dans l’ETS, la fonction priorité supérieure peut être activée.

Ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Fonction de priorité

 
– Réglages logique, verrouillage et priorité

Fonction de priorité supérieure

Désactivé

Fonction de priorité

Fonction verrouillage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?