MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorité

La réaction au comportement réglé ici pour le rétablissement de la tension du bus a une priorité faible.

Si une fonction de priorité supérieure est activée pour l’entraînement directement après le rétablissement de la tension du bus, les réglages décrits ci-après s’appliquent à ces fonctions.

Les états de relais causés par des fonctions de priorité supérieure (fonction de niveau supérieur) ont priorité sur le comportement après rétablissement de la tension du bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?