MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Fonction centrale volets roulants

Fonction centrale pour stores

Les réglages généraux et les explications de la fonction centrale figurent au chapitre Activation des fonctions centrales.

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Volet roulant

Réglages express pour volets roulants

 

Fonction centrale

Activé

Désactivé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?