MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Commutation (1 bit)

Si l’objet commutateur reçoit un télégramme avec la valeur « 1 », la sortie est activée. Dans les réglages par défaut, la durée de variation pour l’activation est de 0,6 s à 100 %. La sortie est désactivée avec une valeur d’objet de « 0 ».

La valeur qui est approchée lors de la mise sous tension via l’objet commutateur peut être définie à l’aide de paramètres.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?