MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Fonction de durée d’éclairage d’escalier en combinaison avec temporisation on et temporisation off

La combinaison d’une fonction de durée d’éclairage d’escalier avec une temporisation on retarde le démarrage de la fonction d’éclairage d’escalier.


Fonction de durée d’éclairage d’escalier avec temporisation on

Le résultat de la combinaison d’une fonction de durée d’éclairage d’escalier et d’une temporisation off dépend de la façon dont vous avez défini la fonction de durée d’éclairage d’escalier :

Dans le cas de la fonction de durée d’éclairage d’escalier avec arrêt manuel (télégramme « 0 »), la temporisation off est démarrée si un télégramme d’arrêt prématuré est reçu sur l’« objet de durée d’éclairage escalier ». Une fois la durée temporisation off écoulée, la sortie est désactivée (non actionnée).

Dans le cas de la fonction de durée d’éclairage d’escalier sans arrêt manuel, la réception d’un télégramme de coupure sur l’« objet temps d’éclairage escalier » n’a aucun effet. La fonction de durée d’éclairage d’escalier continue jusqu’à la fin, puis commute le relais de sortie directement à l’état « non actionné ». Une temporisation off ne peut pas être réglée.


Fonction de durée d’éclairage d’escalier avec temporisation off

Pour les fonctions de durée d’éclairage d’escalier avec arrêt manuel et avertissements activés, la fonction de durée d’éclairage d’escalier est immédiatement désactivée avec un avertissement lorsqu’un télégramme « Off » est reçu. La durée de temporisation off s’écoule. Aucun avertissement n’est généré.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?