MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Réponse d’état pour la valeur de luminosité

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation

Réglages express pour variation

 

Réponse d’état pour la valeur

Désactivé

Activé

La valeur de l’objet de signal d’un canal correspond toujours à la valeur de sortie actuelle. La valeur de l’objet est envoyée dans les cas suivants :

  • Un processus de variation est terminé.

  • La valeur de variation minimale ou maximale a été atteinte.

  • Un processus de variation a été arrêté par une opération manuelle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?