MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement après le téléchargement

Après le téléchargement d’ETS, le relais peut adopter un état paramétré.

Si un défaut interne ou un téléchargement défectueux entraîne un état dans lequel l’application n’est pas opérationnelle, l’appareil ne réagira pas. Les relais de sortie restent dans leur dernière position.

Si vous souhaitez activer le comportement après le téléchargement d’ETS pour un canal de sortie, vous devez sélectionner un « état du relais à la fin du téléchargement » pour chaque canal.


Réglages possibles :


Comme avant le téléchargement :
Les relais exécutent le comportement réglé avant le téléchargement. Toute commutation manuelle ultérieure est remplacée. Si une fonction de niveau supérieur (opération logique, contrôle de priorité ou verrouillage) est active, le comportement que vous avez défini pour ces fonctions sera exécuté.


Actionné :
Dans le cas d’un contact normalement ouvert, le relais est fermé ; dans le cas d’un contact normalement fermé, le relais est ouvert.


Non actionné :
Dans le cas d’un contact normalement ouvert, le relais est ouvert ; dans le cas d’un contact normalement fermé, le relais est fermé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.