MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Appel et enregistrement de valeurs de scénario

Les valeurs de scénario des relais de sortie sont appelées à l’aide de l’objet Scénario. Après avoir reçu un télégramme de scénario, l’appareil évalue l’adresse de scénario envoyée et commute les sorties vers les valeurs de scénario enregistrées.

Si l’objet Scénario reçoit un télégramme de scénario avec le bit d’apprentissage « 1 », alors pour tous les scénarios affectés à l’adresse de scénario reçue, l’état de commutation actuel est enregistré comme nouvelle valeur de scénario.


NOTE: si une adresse de scénario dans un canal est attribuée à plusieurs scénarios (paramétrage incorrect), seul le dernier scénario trouvé avec cette adresse de scénario est appelé ou enregistré. Vous pouvez éviter cela en attribuant différentes adresses de scénario au sein d’un canal.


Format de télégramme

Les télégrammes pour la fonction de scénario ont le format de données : L X D D D D D D

L = bit d’apprentissage

X = non utilisé

DDDDDD = adresse de scénario appelée


Si le bit d’apprentissage d’un télégramme a la valeur « 0 », les états de relais enregistrés pour l’adresse de scénario sont appelés et réglés.

Si le bit d’apprentissage reçoit la valeur « 1 », les états de sortie actuels sont enregistrés comme nouvelles valeurs de scénario pour l’adresse de scénario reçue.


Exemples :

Valeur de télégramme

Binaire

Hexadécimal

Adresse de scénario

0

0000 0000

00

Appel adresse de scénario 0

1

0000 0001

01

Appel adresse de scénario 1

29

0001 1101

1D

Appel adresse de scénario 29

57

0011 1001

39

Appel adresse de scénario 57

63

0011 1111

3F

Appel adresse de scénario 63

128 (0+128)

1000 0000

80

Apprentissage adresse de scénario 0

129 (1+128)

1000 0001

81

Apprentissage adresse de scénario 1

157 (29+128)

1001 1101

9D

Apprentissage adresse de scénario 29

185 (57+128)

1011 1001

B9

Apprentissage adresse de scénario 57

191 (63+128)

1011 1111

BF

Apprentissage adresse de scénario 63

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.