Verrouillage mode manuel
Vous pouvez commander les entraînements connectés via les objets de groupe pour les options de fonctionnement manuel ou via la commande automatique. Deux options sont disponibles pour les options de fonctionnement manuel :
-
Déplacement manuel vers la position de hauteur et l’angle d’ouverture des lamelles (pour stores uniquement) via les commandes Ouverture/Fermeture/Étape/Arrêt
-
Déplacement manuel vers la position de hauteur et l’angle d’ouverture des lamelles (pour stores uniquement) à l’aide des commandes de position absolue
Si vous souhaitez interrompre temporairement le fonctionnement manuel, vous pouvez activer le verrouillage du mode manuel pour chaque canal de sortie :
Selon le réglage, le fonctionnement manuel est désactivé ou activé lors de la réception d’une nouvelle valeur de télégramme :
-
« Verrouillage manuel » = avec valeur d’objet « 0 »
Si « Verrouillage manuel » = « 0 » : fonctionnement manuel désactivé (verrouillage manuel actif)
Si Verrouillage manuel = « 1 » : fonctionnement manuel activé (verrouillage manuel inactif) -
« Verrouillage manuel» = avec valeur d’objet « 1 »
Si « Verrouillage manuel » = « 0 » : fonctionnement manuel activé (verrouillage manuel inactif)
Si « Verrouillage manuel » = « 1 » : fonctionnement manuel désactivé (verrouillage manuel actif)