MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorité

Si la sortie de l’actionneur est commutée à un nouvel état par une fonction de niveau supérieur pendant une durée de temporisation active, la sortie commute/varie immédiatement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?