MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Heures de fonctionnement

Vous pouvez activer la fonction de compteur d’heures de fonctionnement uniquement pour le variateur. Vous activez cette fonction séparément pour chaque appareil – maître et extension.

Si vous activez le compteur d’heures de fonctionnement, les heures sont comptées (par secondes) et cette valeur est stockée dans la mémoire.

La valeur réelle peut être lue pour chaque relais via l’objet Heures de fonctionnement de 4 octets.


Vous définissez le compteur d’heures de fonctionnement comme suit :

  1. Accédez à Réglages étendus > Compteur d’heures de fonctionnement et de cycles de commutation > Heures de fonctionnement maître/extension > Activé.

  2. Définissez la durée de vie prévue de l’appareil pour chaque canal de variateur comme suit :
    Accédez à Sortie maître/extension – Variation > Variation > Limite d’heures de fonctionnement.

  3. Définissez la durée de vie prévue de votre charge :
    1 – 200 000 (unité = heure).

  • Si l’objet Durée de vie dépassée de 1 bit envoie 1, la durée de vie de l’appareil a été dépassée.

  • L’objet Heures de fonctionnement et la valeur actuelle de l’objet Durée de vie dépassée sont transmis après chaque réinitialisation de l’appareil.

  • L’objet Heures de fonctionnement est envoyé lorsque sa valeur est incrémentée de 3 600 secondes depuis la dernière transmission.

  • L’objet Heures de fonctionnement est défini (mais pas envoyé) lorsque sa valeur est incrémentée de 60 secondes.

  • L’objet Réinitialiser les heures de fonctionnement de 1 bit permet de remettre à zéro le compteur d’heures de fonctionnement. En outre, l’objet Durée de vie dépassée est réglé à zéro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?