MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objet de groupe pour la fonction de priorité

Si vous avez choisi la fonction de priorité (connue dans d’autres appareils sous le nom de contrôle de priorité), un nouvel objet de groupe appelé Priorité est disponible pour ce canal.

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

59

Sortie maître 1 & (nom du canal)

Priorité

2 bits

Reçu

2.001 commutation prio.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.