Prolongation
Si vous souhaitez redémarrer la durée d’éclairage d’escalier avant qu’elle ne se soit écoulée ou ajouter une durée d’éclairage d’escalier, vous devez sélectionner la durée d’éclairage d’escalier Possibilité de déclenchement, Se déclenchant et s’ajoutant ou Non déclenchable.
La durée d’éclairage d’escalier est ensuite redémarrée ou ajoutée à l’aide d’un autre télégramme « 1 ».
Une fois qu’un nouveau télégramme avec la valeur d’objet « 1 » a été reçu, la durée d’éclairage d’escalier est redémarrée.
Une fois qu’un ou plusieurs nouveaux télégrammes avec la valeur d’objet « 1 » ont été reçus, la durée d’éclairage d’escalier est ajoutée à la durée d’éclairage d’escalier précédente. Le nombre d’ajouts peut être réglé. Vous pouvez paramétrer un maximum de 5 ajouts de durée d’éclairage d’escalier.
Par exemple, vous pouvez ajouter la durée d’éclairage d’escalier en appuyant plusieurs fois sur un bouton distinct.
Cependant, si la durée d’éclairage de la cage d’escalier n’est pas réenclenchable, la sortie s’éteint/varie exactement au moment où la durée s’écoule. Si la fonction Arrêt manuel est activée, la durée d’éclairage de l’escalier peut se terminer prématurément par un télégramme « 0 ».