MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objets de groupe de la fonction centrale

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

2

Central

Monter/descendre le volet roulant

1 bit

Reçu

1.008 Ouverture/fermeture

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?