MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Remplacer les valeurs de scénario pendant le téléchargement

Maître / ext. 1/2 Sortie 1 – 2 : Variation

Réglages scénario

 
Réglages scénarios

Remplacer les valeurs de scénario dans l’actionneur pendant le téléchargement

Activé

Désactivé

Si vous avez activé le paramètre « Remplacer les valeurs de scénario dans l’actionneur pendant le téléchargement », les valeurs de scénario enregistrées dans l’appareil seront remplacées par vos valeurs préréglées lors du téléchargement.

Si vous ne souhaitez pas remplacer les valeurs dans l’appareil lors du téléchargement, vous devez désactiver le paramètre. Dans ce cas, les valeurs de scénario paramétrées sont seulement inscrites dans la mémoire de l’appareil pendant le premier téléchargement. Si un téléchargement d’application est ensuite réalisé, les valeurs de scénario dans la mémoire de l’appareil sont conservées.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.