MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Lampes à incandescence

La courbe de variation suivante est sauvegardée pour les lampes à incandescence :


Courbe de variation : Lampes à incandescence

La plage de variation paramétrée se trouve sur l’axe Y.

La luminosité minimale (Luminosité minimale) et la luminosité maximale (Luminosité maximale) peuvent être limitées.

La plage de valeurs KNX (0-100 %) est située sur l’axe X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?