MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Réponse d’état

Selon le paramétrage, chaque canal peut renvoyer une réponse d’état. Les paramètres suivants sont disponibles pour cela :

Comportement normal (actionné = 1 ; non actionné = 0)

Inversé (actionné = 0 ; non actionné = 1)


NOTE: Au début de l’intervalle de clignotement, un signal unique « 1 » est envoyé en retour au bus. Après la fin de l’intervalle de clignotement, un télégramme unique « 0 » est envoyé au bus. Ou inversement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?