MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorité

La fonction de sécurité est un objet de groupe de 1 bit possédant la priorité maximale. Cela signifie que cet objet est prioritaire sur les objets de groupe suivants :

  • Objet d’alarme / Objets d’alarme météorologique / Objet de verrouillage
    Priorité des fonctions pour volets roulants et stores

  • Objet de scénario

  • Objets Central - Monter/descendre le store / volet roulant

  • Objets store / volet roulant automatique

  • Objets store / volet roulant manuel

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?