MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Principe de fonctionnement

Un déplacement de référence peut être déclenché par un télégramme sur l’objet calibrage central ou après un certain nombre de déplacements. Une fois qu’un déplacement de référence a été déclenché, l’entraînement se déplace vers la position de référence souhaitée (position finale). Si vous avez réglé les deux positions finales comme positions de référence, l’entraînement se déplacera vers la position finale la plus proche, en fonction de sa position actuelle.

Afin d’assurer que l’entraînement atteint de façon fiable la position finale souhaitée, l’actionneur ajoute une compensation de durée d’exécution de 5 % de la durée d’exécution totale à la durée de course calculée pour chaque déplacement de référence.


NOTE: si une alarme météorologique ou une autre fonction de niveau supérieur est activée pendant une fonction de calibrage, la fonction de calibrage est annulée et la fonction de niveau supérieur est exécutée.


Par canal :

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Calibrage

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Calibrage

Désactivé

Activé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?