Mode automatique
Outre la commande manuelle des entraînements des stores/volets roulants (via les objets de groupe pour les options de fonctionnement manuel), l’application logicielle vous fournit également un autre ensemble d’objets de groupe pour la commande automatique.
La commande automatique peut être exécutée par d’autres appareils de bus, par exemple des détecteurs de présence ou des régulateurs d’éclairage, ou par un système de contrôle de bâtiment. Une fois que vous avez activé la commande automatique pour un canal, vous pouvez initialement positionner l’entraînement connecté avec la même priorité à l’aide d’une commande manuelle ou automatique. L’entraînement réagit de la même façon à la réception de télégrammes de commande de l’un des deux types de commande.
|
Ext. 1/2 Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8 -Store / volet roulant |
Réglages auto, verrouillage & calibrage |
||
|
-Réglages auto, verrouillage & calibrage |
Mode automatique |
||
|
Mode automatique |
Désactivé Activé |
||
Pour utiliser le mode automatique, vous devez d’abord activer la fonction dans l’ETS. Une fois le mode automatique activé, de nouveaux objets de groupe sont disponibles pour le canal.