MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objets de groupe pour la fonction centrale

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

1

Central

Commutateur

1 bit

Reçu

1.001 Commutation

2

Central

Monter/descendre le volet roulant

1 bit

Reçu

1.008 Ouverture/fermeture

3

Central

Monter/descendre le store

1 bit

Reçu

1.008 Ouverture/fermeture

6

Central

Commutateur pour variateur

1 bit

Reçu

1.001 commutation

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.