MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement du relais après rétablissement de la tension du bus

En cas de rétablissement de la tension du bus, le relais peut adopter un état paramétré.


Réglages possibles :

  • Arrêter : l’entraînement s’arrête immédiatement.

  • Haut : l’entraînement se déplace vers la position finale supérieure.

  • Bas : l’entraînement se déplace vers la position finale inférieure.

  • Approcher position : l’entraînement se déplace vers la position définie pour la hauteur et les lamelles (pour stores uniquement).

  • Comme avant la coupure de tension du bus : Avec le paramètre « Comme avant la coupure de tension du bus », le relais adopte l’état qui était enregistré dans l’appareil au moment de la coupure de tension du bus. Toutes les commutations manuelles ultérieures sont remplacées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?