MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Courbe de variation définie par l’utilisateur

Une courbe de variation définie par l’utilisateur peut être sauvegardée pour des lampes spéciales ou un comportement de variation.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation

Réglages express pour variation

Courbe de variation

Définie par l’utilisateur

 

- Courbe de variation définie par l’utilisateur

Courbe de variation définie par l’utilisateur

 
   

Nombre d’étapes supplémentaires

1 (0-3)

Le nombre d’étapes (points) dans la courbe peut être défini entre 0 et 3.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?