MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objets de groupe pour alarmes météorologiques

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

18

Central

Alarme de vent 1

1 bit

Reçu

1.005 Alarme

19

Central

Alarme de vent 2

1 bit

Reçu

1.005 Alarme

20

Central

Alarme de vent 3

1 bit

Reçu

1.005 Alarme

21

Central

Alarme de pluie

1 bit

Reçu

1.005 Alarme

22

Central

Alarme hors gel

1 bit

Reçu

1.005 Alarme

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?