MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tipo di oscuranti: In discesa inclinati/in salita orizzontali

(con posizione di lavoro)

  • Movimento in salita:
    lamelle in posizione orizzontale aperta (posizione lamelle 0%)

  • Movimento di discesa:
    lamelle inclinate verso il basso in posizione di lavoro (posizione lamelle in posizione di lavoro)

  • Campo di regolazione possibile per l’angolo di apertura delle lamelle:
    0% alla posizione di lavoro se gli oscuranti non sono in posizione finale inferiore
    0-100% se gli oscuranti sono in posizione finale inferiore


In discesa inclinati/in salita orizzontali


Il parametro Posizione lamelle dopo movimento in % consente di definire il comportamento delle lamelle dopo un movimento per il canale.

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Oscurante

Impostazioni rapide per oscurante

 

Controllo lamelle

 

Movimento dell’oscurante esistente

In discesa inclinati/in salita orizzontali

Posizione lamelle dopo movimento in %

Ultima posizione delle lamelle

   

Nessuna reazione

   

Posizione di lavoro

   

Posizione attuale delle lamelle durante il movimento di discesa in %

50

Per impostare l’angolo di apertura per la posizione di lavoro è possibile utilizzare il parametro Posizione attuale delle lamelle durante il movimento di discesa in %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?