MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Lampade a LED

Per le lampade a LED è memorizzata la seguente curva di regolazione:


Curva di regolazione: Lampade a LED

L’intervallo di regolazione parametrizzato si trova sull’asse Y.

La luminosità minima (Luminosità minima) e la luminosità massima (Luminosità massima) possono essere limitate.

L’intervallo di valori KNX (0-100%) si trova sull’asse X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?