MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Numero di steps aggiuntivi = 3

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Curva di regolazione definita dall’utente

- Curva di regolazione definita dall’utente

Numero di steps aggiuntivi

2

   

A: Luminosità minima in %

22

   

(S1) step 1: Valore KNX

26

   

(S1) step 1: Valore luminosità

42

   

(S2) step 2: Valore KNX

50

   

(S2) step 2: Valore luminosità

60

   

(S3) step 3: Valore KNX

75

   

(S3) step 3: Valore luminosità

80

   

B: Luminosità massima in %

100


Curva di regolazione: curva di regolazione definita dall’utente con numero di step aggiuntivi=3

L’intervallo di regolazione parametrizzato si trova sull’asse Y.

La luminosità minima (Luminosità minima) e la luminosità massima (Luminosità massima) possono essere limitate.

L’intervallo di valori KNX (0-100%) si trova sull’asse X.

Gli step aggiuntivi S1+S2+S3 sono definiti dal valore KNX delle coordinate (S1/S2/S3) e dal valore di luminosità (S1/S2/S3). Il valore di luminosità deve essere sempre maggiore del valore precedente e minore del valore successivo. La curva di regolazione deve sempre aumentare e non deve scendere in determinati segmenti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?