MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ore di esercizio

È possibile abilitare la funzione Contatore ore di esercizio solo per il dimmer. È possibile attivare questa funzione per ogni dispositivo separatamente – master ed estensione.

Se si attiva il contatore ore di esercizio, le ore vengono conteggiate (in secondi) e questo valore viene memorizzato.

Il valore effettivo può essere letto per ogni relè tramite un oggetto ore di esercizio a 4 byte.


Il contatore delle ore di esercizio si imposta come segue:

  1. Accedere a Impostazioni estese > Ore di esercizio e contatore cicli di commutazione > Ore di esercizio master/estensione > Abilitato.

  2. Impostare la durata prevista del dispositivo per ogni canale del dimmer come segue:
    Selezionare Uscita master/estensione – Regolazione > Regolazione > Limite ore di esercizio.

  3. Impostare la durata prevista del carico:
    1 - 200 000 (unità = ora).

  • Se l’oggetto Vita utile superata a 1 bit invia 1, la durata del dispositivo è stata superata.

  • L’oggetto Ore di esercizio e il valore corrente dell’oggetto Vita utile superata vengono trasmessi dopo ogni reset del dispositivo.

  • L’oggetto Ore di esercizio viene inviato quando il suo valore viene incrementato di 3600 secondi dall’ultima trasmissione.

  • L’oggetto Ore di esercizio viene impostato (ma non inviato) quando il suo valore viene incrementato di 60 secondi.

  • L’oggetto Reset ore di esercizio a 1 bit è utilizzato per azzerare il contatore delle ore di funzionamento. Inoltre, l’oggetto Vita utile superata è impostato su zero.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?