MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità

Se l’uscita dell’attuatore viene commutata in un nuovo stato da una funzione di livello superiore mentre è attivo un tempo di ritardo, l’uscita commuta immediatamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?