MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità

La funzione di sicurezza è un oggetto di gruppo a 1 bit con la massima priorità. Ciò significa che questo oggetto ha la precedenza sugli oggetti di gruppo seguenti:

  • Oggetto allarme / oggetti allarme meteo / oggetto blocco
    Priorità delle funzioni per tapparella e oscurante

  • Oggetto della scena

  • Oggetti centrali Sposta oscuranti/tapparella su/giù

  • Oggetti automatici oscuranti/tapparella

  • Oggetti manuali oscuranti/tapparella

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?