MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Durata di temporizzazione variabile

Con Durata di temporizzazione variabile viene definito un tempo compreso tra 0 s e 65.535 s tramite l’oggetto Temporizzata variabile (2 byte DPT 7.005 tempo (s)), ad esempio mediante un pulsante. In questo modo è possibile specificare la durata della temporizzazione da luoghi diversi a seconda della situazione desiderata.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Durata di temporizzazione variabile

 
-Impostazioni di tempo

Spegnimento manuale

Active

Non attivo

 

Prolungamento tempo




Non riavviabile

Riavviabile

Riavviabile a valore superiore

Riavviabile ed estendibile

   

Numero max aggiunte

2 (2 - 5)

   

Preavviso di spegnimento


Disattivato

Attivato

 

Avviamenti allarme (5...255, unità = 1 s)

30 (prima della fine)

   

Nota: la durata della temporizzazione deve essere superiore o uguale al tempo di preavviso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?