MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Modalità automatica

Oltre al controllo manuale degli azionamenti degli oscuranti/tapparelle (tramite gli oggetti di gruppo per le opzioni di funzionamento manuale), l’applicazione software offre anche un’altra serie di oggetti di gruppo per il controllo automatico.

Il controllo automatico può essere eseguito da altri dispositivi bus, ad es. rilevatori di presenza o regolatori di luce, oppure tramite un sistema di controllo dell’edificio. Una volta attivato il controllo automatico per un canale, inizialmente è possibile posizionare l’azionamento collegato con la stessa priorità sia con il controllo manuale sia con quello automatico. L’azionamento reagisce in modo identico alla ricezione di telegrammi di controllo da entrambi i tipi di controllo.

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Modalità automatica

   

Modalità automatica

Disattivato

Attivato

Per utilizzare la modalità automatica, occorre prima attivare la funzione nell’ETS. Una volta attivata la modalità automatica, sono disponibili nuovi oggetti di gruppo per il canale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?