MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Abilitazione di una funzione centrale per ogni uscita

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni rapide per dimming

 
 

Funzione centrale

Attivata

Disattivato

Le impostazioni generali e le spiegazioni della funzione centrale sono riportate nel capitolo Attivazione delle funzioni centrali.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?