MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Impostazioni rapide per commutazione

Nella scheda Impostazioni rapide per commutazione, definire le impostazioni di base e attivare o disattivare altre funzioni.

Per commutare i carichi elettrici è possibile impostare la funzione canale del dispositivo sulla modalità Commutazione. La modalità operativa per ogni uscita viene selezionata nella scheda Definizione delle funzioni canale:

Impostazioni generali

Funzione canale Estensione 1 / Estensione 2 Uscita 1-2

Commutazione

   

Est. 1/2 Uscita 1-2 -Commutazione: Commutazione

Impostazioni rapide per commutazione

...

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?