MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Oggetti di gruppo della comunicazione di stato della modalità automatica

N.

Nome

Funzione oggetto

Lunghezza

Comportamento

Tipo dati

160

Uscita estensione 1+2 nome del canale

Feedback per modo automatico

1 bit

Invio

1.003 Abilita

L’oggetto di feedback invia un “1” se il blocco automatico è attivo.

L’oggetto di feedback invia uno “0” se il blocco automatico è inattivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?