Funzione di blocco
È possibile utilizzare la funzione di blocco per disattivare un canale specifico o per commutarlo/regolarlo su un valore e bloccarlo in quella posizione. Lo stato del canale di uscita non può essere modificato da altri comandi di controllo finché il blocco è attivo.
La funzione di blocco può essere abilitata singolarmente per ogni canale di commutazione.
Una volta abilitata la funzione di blocco, per il canale di commutazione è disponibile un nuovo oggetto di gruppo denominato Blocco. È possibile attivare e disattivare un blocco del canale utilizzando l’oggetto di blocco.
Se l’oggetto di blocco riceve un telegramma con il valore dell’oggetto impostato per il parametro Blocco, tutte le altre funzioni del canale vengono disabilitate. È possibile definire la reazione tramite il parametro Reazione a inizio del blocco.
Se l’oggetto di blocco riceve un telegramma con il valore dell’oggetto opposto a quello per l’attivazione, il blocco viene annullato e l’uscita assume lo stato definito nel parametro Reazione al termine del blocco.
La funzione di blocco commuta sempre senza ritardo. Durante un blocco, il telegramma di commutazione più recente viene salvato.