MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Blocco del modo manuale

È possibile controllare gli azionamenti collegati tramite gli oggetti di gruppo per le opzioni di funzionamento manuale o tramite il controllo automatico. Per le opzioni di funzionamento manuale sono disponibili due opzioni:

  • Raggiungere manualmente la posizione di altezza e l’angolo di apertura lamelle (solo per oscuranti) tramite i comandi Salita/Discesa/Step/Stop

  • Raggiungere manualmente la posizione di altezza e l’angolo di apertura lamelle (solo per oscuranti) tramite i comandi di posizione assoluta

Se si desidera interrompere temporaneamente il funzionamento manuale, è possibile abilitare il blocco del funzionamento manuale per ogni canale di uscita:

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Oscurante/tapparella

Impostazioni rapide per oscurante/tapparella

 

Blocco del modo manuale

Disattivato

 

Attivato

Blocco manuale

Con valore oggetto “1”

   

Con valore oggetto “0”

A seconda dell’impostazione, il funzionamento manuale viene disabilitato o abilitato alla ricezione di un nuovo valore del telegramma:

  • Blocco manuale” = con valore oggetto “0” Se “
    Blocco manuale” = “0”: funzionamento manuale disabilitato (blocco manuale attivo)
    Se Blocco manuale = “1”: funzionamento manuale abilitato (blocco manuale inattivo)

  • Blocco manuale” = con valore oggetto “1” Se “
    Blocco manuale” = “0”: funzionamento manuale abilitato (blocco manuale inattivo)
    Se “Blocco manuale” = “1”: funzionamento manuale disabilitato (blocco manuale attivo)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?