MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ore di esercizio e contatore cicli di commutazione

Con la funzione Ore di esercizio e contatore cicli di commutazione , è possibile attivare il conteggio delle ore di funzionamento del master/estensione dimmer e il numero di cicli di commutazione del relè dell’attuatore di commutazione/oscurante (se si sceglie commutazione/oscurante come una delle estensioni).

È possibile abilitare/disabilitare la funzione di conteggio per ogni dispositivo separatamente.

Se si attivano Ore di esercizio e contatore cicli di commutazione, gli oggetti di gruppo per questa funzione vengono visualizzati nella cartella oggetti appena creata Ore di esercizio e contatore cicli di commutazione.

Impostazioni estese

Ore di esercizio e contatore cicli di commutazione

 

Ore di esercizio master/estensione 1/2

Disattivato/Attivato

   

Estensione 1/2 Contatore cicli di commutazione

Disattivato/Attivato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?