MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorità

La reazione dopo il ripristino della tensione del bus qui impostata ha una bassa priorità. Se si attiva una funzione con priorità più elevata per il canale di commutazione direttamente dopo il ripristino della tensione del bus, le impostazioni descritte di seguito si applicano a tali funzioni.

Gli stati del relè causati da funzioni con priorità più elevata (funzioni di livello superiore) hanno la precedenza sulla reazione dopo il ripristino della tensione del bus.


Esempio:

la funzione logica OR con valore parametrizzato dell’oggetto logico dopo il ripristino della tensione del bus = 1 prevale e commuta l’uscita.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?