MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Reazione alla ricezione di valore da oggetto manuale

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Tapparella

Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Modalità automatica

   

Reazione in modo automatico alla ricezione di un valore da oggetto manuale

La modalità automatica rimane abilitata

Modalità automatica disabilitata

Modalità automatica temporaneamente disabilitata

   

Tempo di disattivazione della modalità automatica

1 min (1 min - 24 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?