MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Stesso tempo di regolazione per funzione centrale e scene

Nelle impostazioni generali (estese) è possibile attivare lo stesso tempo di regolazione per la funzione centrale e per le scene. (Stesso tempo di regolazione a funzione centrale e scene).

Dopo l’attivazione generale dello stesso tempo di regolazione è possibile collegare la funzione scene di un canale di uscita a questa funzione.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni scena

 
Impostazioni scene

Stesso tempo di regolazione

Disattivato

Attivato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?